This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:EN/INA 直接连接到 GND/VCC

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/929936/sn74lvc8t245-en-ina-direct-connect-to-gnd-vcc

器件型号:SN74LVC8T245

您好、专家、

有几个客户在牵引逆变器中使用 SN74LVC8T245。 EN/INA 能否直接连接到 GND/VCC? 这有任何风险吗? 请给我们一些建议。 感谢你的帮助。

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    OE 引脚具有高阻抗、因此将 Vcc 或 GND 直接施加到其上不会导致问题。 许多只希望始终启用器件的客户经常这样做。