This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G80-Q1:在车内顶灯应用中与瞬时触点开关配合使用的可行性

Guru**** 2527710 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G80-Q1, SN74HCS72-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/929276/sn74lvc1g80-q1-feasibility-of-using-with-momentary-contact-switch-in-dome-lighting-application

器件型号:SN74LVC1G80-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74HCS72-Q1

大家好、

 请问 SN74LVC1G80-Q1或任何其他逻辑器件是否能够帮助实现以下功能?

我的客户正在设计一个顶灯照明解决方案。 它们的应用要求是 可以使用瞬时触点开关在输入和输出条件之间切换 LED。 它们的当前解决方案是 IS32LT3175、这是一款在 EN 引脚上集成了去抖和锁存电路的 LED 驱动器、可实现这一目的。 我们没有具有相同功能的 led 驱动器产品、因此我想在我们的 LED 驱动器产品之前建议使用逻辑器件替换解决方案。

您能否检查以下有关竞争对手 EN 引脚运行逻辑的说明 、并建议采取任何方法来解决? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这需要一个用于开关的上拉电阻器、一个用于去抖的 R-C 低通滤波器、一个用于生成脉冲以在上电时复位状态的 R-C 电路(或复位 IC)以及一个具有负边沿触发器和施密特触发输入的触发器、即 SN74HCS72-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Scarlett、

    正如 Clemens 所建议的、SN74HCS72-Q1可能是此处使用的最佳选择。 以下是一个培训视频、我认为该视频提供了所需的类似功能: https://training.ti.com/convert-momentary-switch-toggle-switch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Clemens :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复迪伦、本视频非常有帮助!