This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:LM3S818和 TXS0108EPWR

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3S818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/929446/txs0108e-lm3s818-and-txs0108epwr

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:LM3S818

你好。 我的任务是匹配信号电平 LM3S818 (3V3)和 PSS75SA2FT 模块(5V)。 我有 TXS0108EPWR。 请帮我解决该计划。 维克多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    此常见问题解答可在以下位置为您提供帮助: https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/740319

    它将根据您使用的接口提供解决方案。 然后、无论您决定哪一项最佳、数据表中都将提供应用信息、这些信息也将有所帮助。