This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17-Q1:数据表中缺少慢速开关规格

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/929274/sn74lvc1g17-q1-slow-switching-specification-missing-in-datasheet

器件型号:SN74LVC1G17-Q1

SN74LVC1G17QDCKRQ1的数据表在应用部分(9.21和9.2.2)中提到了转换限制、但在绝对最大值或建议运行条件表中没有指定这些限制。   

由于它是施密特触发器件、我希望输入能够承受电源轨之间的值、在其他制造商的数据表中、它们明确指出了 V/s 限制、或者对这些中间电压所花费的时间没有限制。   

请帮助提供有关此器件的数据、以用于确定最大电流/功率耗散与输入电压间的关系。  TI 的各种参考文档显示了表示类似信息的类似图形。  

或者、如果输入范围可耐受任何电压电平、而不管所花费的时间如何、则最坏情况下的总功率耗散都很有价值。  最后、我希望确保该器件能够在80°C 的环境测试中正常工作   

SN74LVC1G17QDCKRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、E、

    由于施密特触发输入、该器件没有任何输入转换要求。 增量 ICC 规范应让您了解最坏情况下因较慢转换而导致的 ICC 增加。 即使在转换速度较慢的情况下、在80°C 下测试时也不会出现任何问题。