This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:可施加到端口引脚的最大电压

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/929382/txs0104e-maximum-voltage-that-can-be-applied-to-port-pin

器件型号:TXS0104E

您好!

我正在为 VCCB=3V 和 VCCA=1.8V 供电、能否安全地向其中一个 B 端口引脚施加3.3V 电压。 还是超出了绝对最大要求。

谢谢

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许比 VCC 高0.5V、因此允许这样做。