This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:在短路情况下、SN74LVC1G17上不存在保护功能?

Guru**** 2393995 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/929024/sn74lvc1g17-exist-no-protection-on-sn74lvc1g17-during-short-situation

器件型号:SN74LVC1G17

您好!

如果 TI IC SN74LVC1G17的输出引脚短接至 GND、我认为当 IC 输出高电平时、过多的电流将流向 IC 的输出。 SN74LVC1G17上是否有任何保护功能?

如果没有、请告知我们如何保护这种情况。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有内置保护;这可能会损坏器件。 (请参阅 数据表的第10.2.1节。)

    如果您希望发生这种短路、则必须通过添加串联电阻器(或在输出端或电源中添加更复杂的限流电路)将电流限制在50mA 以下。