This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G125:具有更高过冲的上升沿/故障沿

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/928730/sn74lvc2g125-rising-edge-failing-edge-with-higher-overshoot

器件型号:SN74LVC2G125

大家好、

 我的客户使用 SN74LVC2G125进行半双工和全双工逻辑传输、 但报告上升沿/故障沿出现意外过冲、 您能帮您仔细检查原理图并发表评论吗?

 原理图如下所示:

 测试波形如下所示:

 

 

  期待您的回复、谢谢。

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    我有很多问题需要回答才能在这里提供帮助:

    • 在上述示波器快照中、探头位于何处?
    • 此外、在电路中放置 FB7 (铁氧体磁珠)的原因是什么? 它的价值是什么?
    • 电路中电源 VCC_Wire 的值是多少?
    • 使用哪个电源为 U9供电? 3.3V 还是5V?
    • 哪些引脚2、3、5和6连接到原理图中所示的外部?

    我在这里的第一个猜测是 FB7会导致一些信号反弹、但我并不完全确定。 如果您只是短接连接以查看问题是否仍然存在、则可以对其进行测试、但同样、我需要更多信息才能提供帮助。

    谢谢!

    乍得克罗斯比