This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G17:SN74AUP2G17

Guru**** 2382070 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G17, SN74AUC2G34
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/928745/sn74aup2g17-sn74aup2g17

器件型号:SN74AUP2G17
主题中讨论的其他器件:SN74AUC1G17

你(们)好

此部件是否适合在1.5V 时驱动25MHz 时钟?

此致

AMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅此而已;AUP 系列针对低功耗进行了优化、并在1.5V 电压下保证不超过27.5MHz。单通道 SN74AUC1G17可实现110MHz 的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的快速响应

    10M 在1.2V 时 同样适用吗?

    此致

    AMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在1.2V 时、AUP 可实现20MHz;AUC、100MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    再次感谢快速响应。

    我知道 AUC 是更好的解决方案。

    由于我需要  SC70_6封装、我可以使用 SN74AUC2G34吗?

     此致

    AMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它采用 DCK 封装: www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=SN74AUC2G34DCKR