This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH182512:每个 HBM 的 ESD

Guru**** 2568595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/928545/sn74lvth182512-esd-per-hbm

器件型号:SN74LVTH182512

您好!

对于 SN74LVTH182512DGGR、 每个 HBM 的 ESD (静电放电)等级和额定值是多少(器件型号 SN74LVTH182512DGGR 的人体放电模型)?

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    我们目前没有该器件的 ESD 额定值的数据。 如果您想让我们为您进行测试、我可以将其添加到队列中、但现在看起来需要大约14或15周...

    如果等待不是问题、请告知我、以便我可以将其添加到队列中。

    谢谢!

    乍得克罗斯比