This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC567:Vs LMC568

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC567, LM567C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/928470/lmc567-vs-lmc568

器件型号:LMC567
主题中讨论的其他器件: LM567C

LMC568已停产。 当我比较 LMC567和 LMC568数据表时、它们非常相似。

由于 LMC568的 L.D.B.W 较大、LMC568可能能够执行 LMC567可以执行的所有操作、但另一方面无法执行。 我想知道"更好的器件"为什么被淘汰。

但我的问题是、LMC568是否有任何替代方案、更大的 L.D.B.W 是电路要求? 是否有使用 LMC567的变通方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heinrich 您好、

    我无法评论为什么 LMC568被淘汰。 LMC567和 LM567C 是我们唯一提供的音调解码器产品、 而 LMC567 L.D.B.W 仅限于我们在该器件的数据表中提供的规格。

    此致、

    Luis