This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G00:数据表中未提供 VCC 的输入电平

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/928560/sn74lvc1g00-input-levels-for-vcc-not-in-datasheet

器件型号:SN74LVC1G00

大家好、团队、

我的客户使用的是 VCC 为3.7V 至3.8V 左右的 SN74LVC1G00DCKR。 在"建议运行条件"部分中、未显示3.6V 至4.5V 之间的 VCC 条件、如下所示。

我认为我们应该能够通过线性内插获得安全的估算值。 因此、VIH 的值将是2V 或更高、VIL 大约为0.9V。 客户有兴趣了解该表未达到3.6V 至4.5V 范围的原因。  

感谢此处的反馈。 谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这实际上是一个非常简单的答案。 我们尝试在常用电压(1.8V、2.5V、3.3V 5V)下测试这些规格、但对于我们来说、在所有电压点测试这些器件需要更多时间。

    希望这会有所帮助。

    谢谢!

    乍得克罗斯比