This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC00-SP:关于 SEL 辐射测试。

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54AC00-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1194728/sn54ac00-sp-about-the-sel-radiation-test

器件型号:SN54AC00-SP

您好专家、

对于 SN54AC00-SP、TI 已看到"估算和计算"、但没有 SEE/SEL 测试报告。

您能否 告诉我、为什么  使用估算和计算而不是测试报告来证明 SEL 抗86MeV×cm2/mg 的干扰能力?

因为我的客户在 卫星应用中检查太空级 IC 时需要提供 TID 并查看其质量保证部门的测试报告。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请查看产品文件夹中的技术文档部分。