This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T97:该器件支持哪种类型的输入和输出?

Guru**** 2814405 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1194515/sn74aup1t97-what-type-of-input-and-output-does-this-device-support

器件型号:SN74AUP1T97

您好!

我计划将 SN74AUP1T97用作与门。 此器件是否支持开漏输入? 输出是漏极开路还是推挽?

此外、两个输入是否需要处于大致相同的电压电平、或者我是否可以在一个输入上具有2.5V 电压、在另一个输入上具有3.3V 电压?

谢谢!

扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    该器件具有施密特触发输入和推挽输出。  

    输入可能不同、但您必须根据您想要实现的目标确定 VIH/VIL 参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢艾伯特! 您的回答已回答我的所有问题。