This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4521B:数据表中错误的 RC 振荡器电路

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4521B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1194506/cd4521b-wrong-rc-oscillator-circuit-in-datasheet

器件型号:CD4521B

CD4521B 提供 RC 振荡器、如下所示:

但是、Rs 连接不正确。 RC 振荡器的工作电路应如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您的参与。

    遗憾的是、这是一个非常旧的数据表、因此我们无法做太多更改。 我可以添加注释、但此更改请求可能无法完成。