This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LTSpice 中的触发器 JK 仿真。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4027B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1195185/simulation-of-a-flip-flop-jk-in-ltspice

主题中讨论的其他器件:CD4027B

您好!

我想模拟 CD4027B、但我没有用于创建组件的.lib 或.cir 模型。 它将创建一个包含此组件的卡、我希望在我知道使用的 LTSpice 软件下对该功能进行仿真。 我很想念 JK 触发器。 可以帮帮我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bastien、

    LTSpice 由 TI 的直接竞争对手拥有和授权。 我们明确不允许支持他们的软件(通过 LTSpice EULA)。

    对于通用 SPICE 模型- SPICE 不支持包含 触发器等锁存器的数字电路。 这些电路会产生未知状态并在仿真器中导致收敛错误。 许多仿真器通过提供内置数字功能来解决这一问题。

    我是否可以帮助您了解 JK 触发器的某些特定方面? 您到底要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    我完全了解 LTSpice。 JK 开关的操作不是问题。 我只是想了解为什么这些触发器中没有 SPICE 模型。 我想使用 CD4027B 组件模拟电子功能。 但我理解很难做到这一点。 如果您有一个等效于此组件的数字逻辑电路、我会用您的工具向我提出建议、

    使用 www.DeepL.com/Translator 翻译(免费版)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bastien、

    我目前正在 PSpice for TI 中开发一个解决方案、该解决方案将利用内置数字门和触发器、以便我们的客户可以对这些器件进行仿真。 遗憾的是、我们的第一个模型可能会在几个月前发布。

    我可以将模型+库组合在一起供您试用、但如果它甚至不集成到 TI 库的 PSpice、我无法作出任何承诺。