This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102的问题

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1195289/txs0102-questions-of-txs0102

器件型号:TXS0102

尊敬的 Jimmy

 

您能否帮助检查此芯片是否可以在 SMI 总线上以6MHz 的频率运行?(MDC 和 MDIO)

如果没有、是否有支持 P2P 解决方案?  

MPN:TXS0102

总线:SMI 总线

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MDC 和 MDIO 信号都应是推挽信号。 在这种情况下、TXS 支持高达22Mbps 的速率。

    (无需外部 MDIO 上拉;TXS 具有内部上拉电阻。)