This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH4T245:这在用于电平转换器的 LDC1101评估板中使用。 我希望具有可在高达5V 的电压下使用的器件、并且至少3+1 (发送/接收)通道4+1更好或更高。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXU0104, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1195166/sn74avch4t245-this-is-used-in-ldc1101-eval-board-for-level-shifter-i-would-like-to-have-something-that-can-be-used-up-to-5v-and-has-at-least-3-1-transmit-receive-channel-4-1-is-better-or-more

器件型号:SN74AVCH4T245
主题中讨论的其他器件:TXU0304TXU0104SN74LVC1G34

我 最近获得了一些 SN74AVCH4T245DR IC 样片
我想使用它们在 5V SPI 和1.8V SPI 接口之间转换电平
选择此 IC 需要很长时间、结果是2x2 CH (2个方向控制连接到2-2个通道)、因此它并不适合我的应用。 发送方向:CS、CLK、MOSI (+一个额外的10MHz 时钟)接收方向:MISO
我不知道您是否更熟悉这些电平转换器、但如果您能在我的应用中提出简单且合适的建议、那将会非常好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3+1 SPI 的最佳选择是 TXU0304。

    对于额外的信号、您可以使用 TXU0104。 但是、如果您需要进行降压转换、则可以使用任何具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74LVC1G34/125。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我将考虑这些 IC。