This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:输出3.3V、具有1.8V 电源轨

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1195126/sn74lvc1g125-output-3-3v-with-1-8v-power-rail

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他器件:SN74AVC4T245

您好、专家、  

我的客户正在服务器中使用 SN74AVC4T245。 这是原理图和逻辑状态。 是否存在这种风险?  

引脚

OE

输入 A

输出 Y

状态

0器件关闭

GND

高阻抗状态、上拉至3.3V

VCC 1.8V

1个器件打开

GND

GND

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 绝对最大额定值和建议的工作条件允许处于高阻抗状态(即禁用)的输出上拉至高于 VCC 的电压