This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G09:SN74AHC1G09输出不稳定

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G09

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1194007/sn74ahc1g09-sn74ahc1g09-output-is-not-stable

器件型号:SN74AHC1G09

您好!

我们正在尝试在设计中使用 SN74AHC1G09开漏和栅极。

器件的输出不稳定。 即使输入处于高电平状态、它也会波动并降至1V。

工作电压为 VCC- 5V 的器件和输入电压为5V 逻辑、输出通过10K 电阻器上拉为高电平(5Vcc)。

是否有人告诉我们为什么设备不能正常工作。

此致、

Samson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.4mA 的电流流经电阻器。 输出可能会损坏(可能是由于过流或过压)、但线路上可能有任何其他负载将其拉低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samson:

    您能否提供问题的完整原理图和示波器截图?

    最好在相同的示波器脉冲上看到电源、输入和输出信号、最好是100ns/V 或更小的时间刻度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys、

    感谢你的答复。 请找到所附的波形。

    探头1 (黄色)输入1

    探针2 (蓝色)输入2.

    Probe3 (紫色)输出

    此致、

    Samson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复。

    否、没有负载连接到输出。  

    此致、

    Samson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samson:

    您能否展示您的电路设置?

    [引用 userid="424136" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1194007/sn74ahc1g09-sn74ahc1g09-output-is-not-stable/4500371 #4500371")否,没有连接到输出的负载。  [/报价]

    您提到了一个10k 上拉电阻器。 它是如何连接到器件的?

    在我看来、您在某个地方可能连接不良。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使电路连接到负载、我们也可以看到相同的波形。 因此、我们已隔离负载以进行验证。

    由于这是开漏栅极、因此我们在输出端具有上拉电阻器并进行检查。

    此致、

    Samson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samson:

    您能否显示电路设置的图像? 它是如何连接的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    这是电路的轮廓。

    此电路适用于 PMIC 的电源按钮电路。 在先前的设计中、我们仅使用了不可再触发的多谐振荡器、现在、我们尝试添加 D-FF 电路来满足长按关闭要求。

    条件如下:

    -正常按下电源按钮时,电路板应启动。  

    -长按电源按钮时,电路板应关闭电源。

    此致、

    Samson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于缺乏实际原理图和您不想显示器件/电路板的图像-- 我可能从我的最后就没有什么可以帮助您的。 我甚至没有看到您的负载的详细信息或显示问题的清晰示波器截图。 我希望这是一个系统级问题、需要您进行故障排除。

    我怀疑 您已经知道、但在此提醒一下 、TI 是世界上最大的模拟 IC 制造商之一、由于我们拥有出色的质量控制和测试程序、因此交付了数十亿个器件并实现了极低的故障率。

    我们提供的每个逻辑器件都经过了所有直流电气特性测试、每个批次都经过了时序特性测试。 我们创建器件时、根据最终测试、器件工作正常-否则、器件将不会被封装/发货。

    我个人一直在支持逻辑器件超过8年、 在数千个因 TI 问题而出现器件故障的案例中、我只能说出一两个案例。 在绝大多数情况下、这是用户/系统设计人员的错误。 我很乐意帮助您解决问题、但我需要您的全力合作。

    如果您认为 TI 器件 SN74AHC1G09确实有故障-假设他们是 TI 批准的供应商、您可以通过供应商开始退货。 这样做时、您将需要提供完整的原理图、其中显示了所有输入、电源和输出连接。  您还必须清楚地确定哪种数据表规格出现故障、否则退货将被拒绝。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我完全同意你的意见。 我们在设计中使用了大量的 TI 器件、并且知道 TI 器件的工作原理。  

    我们还没有此新实现的原理图。 我们在外部返工。 希望您没有收到我昨天分享的波形?

    我将再次检查系统级的任何问题。

    这是波形

    探头1 (黄色)输入1

    探针2 (蓝色)输入2.

    Probe3 (紫色)输出

    此致、

    Samson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samson:

    是的、我使用以下命令对该波形进行了响应:

    [引用 userid="216259" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1194007/sn74ahc1g09-sn74ahc1g09-output-is-not-stable/4500407 #4500407"]在我看来,您可能在某个地方连接不良。

    输出信号上有很多噪声、这是我第一次表示连接不好、而向下漂移的事实表明电路中还有其他事情发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我们已经检查了我们的连接并在电路级别发现了一些问题。 我们进行了整流、部件工作正常。

    感谢您的支持。

    此致、

    Samson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samson、

    我很高兴您能找到它。 请随时回来。