您好!
我们正在尝试在设计中使用 SN74AHC1G09开漏和栅极。
器件的输出不稳定。 即使输入处于高电平状态、它也会波动并降至1V。
工作电压为 VCC- 5V 的器件和输入电压为5V 逻辑、输出通过10K 电阻器上拉为高电平(5Vcc)。
是否有人告诉我们为什么设备不能正常工作。
此致、
Samson
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在尝试在设计中使用 SN74AHC1G09开漏和栅极。
器件的输出不稳定。 即使输入处于高电平状态、它也会波动并降至1V。
工作电压为 VCC- 5V 的器件和输入电压为5V 逻辑、输出通过10K 电阻器上拉为高电平(5Vcc)。
是否有人告诉我们为什么设备不能正常工作。
此致、
Samson
尊敬的 Samson:
您能否展示您的电路设置?
[引用 userid="424136" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1194007/sn74ahc1g09-sn74ahc1g09-output-is-not-stable/4500371 #4500371")否,没有连接到输出的负载。 [/报价]您提到了一个10k 上拉电阻器。 它是如何连接到器件的?
在我看来、您在某个地方可能连接不良。
基于缺乏实际原理图和您不想显示器件/电路板的图像-- 我可能从我的最后就没有什么可以帮助您的。 我甚至没有看到您的负载的详细信息或显示问题的清晰示波器截图。 我希望这是一个系统级问题、需要您进行故障排除。
我怀疑 您已经知道、但在此提醒一下 、TI 是世界上最大的模拟 IC 制造商之一、由于我们拥有出色的质量控制和测试程序、因此交付了数十亿个器件并实现了极低的故障率。
我们提供的每个逻辑器件都经过了所有直流电气特性测试、每个批次都经过了时序特性测试。 我们创建器件时、根据最终测试、器件工作正常-否则、器件将不会被封装/发货。
我个人一直在支持逻辑器件超过8年、 在数千个因 TI 问题而出现器件故障的案例中、我只能说出一两个案例。 在绝大多数情况下、这是用户/系统设计人员的错误。 我很乐意帮助您解决问题、但我需要您的全力合作。
如果您认为 TI 器件 SN74AHC1G09确实有故障-假设他们是 TI 批准的供应商、您可以通过供应商开始退货。 这样做时、您将需要提供完整的原理图、其中显示了所有输入、电源和输出连接。 您还必须清楚地确定哪种数据表规格出现故障、否则退货将被拒绝。
尊敬的 Samson:
是的、我使用以下命令对该波形进行了响应:
[引用 userid="216259" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1194007/sn74ahc1g09-sn74ahc1g09-output-is-not-stable/4500407 #4500407"]在我看来,您可能在某个地方连接不良。输出信号上有很多噪声、这是我第一次表示连接不好、而向下漂移的事实表明电路中还有其他事情发生。