This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G97:SN74AUP1G97问题

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1195090/sn74aup1g97-sn74aup1g97-issue

器件型号:SN74AUP1G97

尊敬的先生:

有关 SN74AUP1G97电流消耗问题的说明。

VCC = 3.0V

当 SN74AUP1G97在低温(-40C)下工作时。

低温(-40C)电流消耗(II + ICC)将小于

室温(25°C)。

正确吗?

 

2.当 SN74AUP1G97工作时、高温(85C)。

高温(85C)电流消耗(II + ICC)将大于

室温(25°C)。

正确吗?

 

请检查以尽快回复上述两项。

非常感谢。

B.R

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我们对这两种情况都不作任何保证。 在整个温度范围内、数据表中列出的最大值是规格。