This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32-EP:热阻

Guru**** 2533430 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G32-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1191611/sn74lvc1g32-ep-thermal-resistance

器件型号:SN74LVC1G32-EP

你好

   您能否分享此器件 SN74LVC1G32-EP 的热阻信息、尤其是结至外壳(ƟJc)?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您需要此封装的目的是什么? 我必须提交一份大约需要2周才能回来的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、艾

    封装为 SOT - DCK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    热性能如下:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 235.7
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 151.6
    Result - Theta JB (标准数据表值) 121.8
    结果- psi JT (标准数据表值) 44.2.
    结果- psi JB (标准数据表值) 121.3
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值) 不适用