This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17-EP:热阻

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1191605/sn74lvc2g17-ep-thermal-resistance

器件型号:SN74LVC2G17-EP

你好

   您能否分享此器件 SN74LVC2G17-EP 的热阻信息、尤其是结至外壳(ƟJc)?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您需要将其用于哪个封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、艾

    封装为 SOT - DCK

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    热性能如下:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 203.0
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 139.2.
    Result - Theta JB (标准数据表值) 53.2.
    结果- psi JT (标准数据表值) 37.9.
    结果- psi JB (标准数据表值) 53.0
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值) 不适用