This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH244A:RGY 封装热性能数据

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1190489/sn74lvth244a-rgy-package-thermal-data

器件型号:SN74LVTH244A

我在 CS1491554的情况下请求了 RGY 封装的热性能数据。 这是通常包含在数据表中的数据、但出于某种原因、数据表中未提供这些器件的数据。 我拒绝了这项建议,但似乎案件已经结案。 我正在根据请求打开一个新问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我们正在尝试向我们的所有数据表中添加热性能、但这是一项非常艰巨的任务。 许多旧数据表已经过更新、新数据表随热性能一起发布。  

    对于给您带来的不便、我将提出请求、为您获取此数据。 周转时间通常约为2周。 我会在他们回到我的位置时向您提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    下面是该器件的热性能。 很抱歉耽误你的时间。

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 41.5
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 39.1.
    Result - Theta JB (标准数据表值) 19.1.
    结果- psi JT (标准数据表值) 1.0
    结果- psi JB (标准数据表值) 19.0
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值) 6.8.