This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:VCCa 和 VCCb 上需要电流消耗

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1195257/txs0206-need-current-consumption-on-vcca-and-vccb

器件型号:TXS0206

您好!

我想全速使用 TXS0206器件。 您能不能向我提供器件本身的电流消耗 -在 VCCa=VCCb=3.3V 的情况下、在 VCCa 和 VCCb 线路上单独显示

我在数据表中找不到这些数字。

谢谢、此致、Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    ICCA 和 ICCB 值如下所示(也在数据表的第11页中)。 有关  电流消耗的更多说明、另请参阅此常见问题解答。   

    如果您的问题得到了解答、 请 单击下面绿色的"验证答案"按钮。 谢谢!

    最棒的

    Swathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swathi、

    感谢您的反馈。 µA @我介绍了该主题、我想知道给定的电流消耗是否也仅为5/6 μ A 的全速?

    最棒的

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    是的、 µA 的最大电流消耗(5/6 μ A)用于推挽应用的建议最大速度60Mbps、而开漏应用的建议最大速度为1Mbps。  

    最棒的

    Swathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swathi、

    感谢您对此进行的澄清。

    Best、Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    不用客气。 如果没有任何其他问题、请帮助将此主题标记为"已解决"以关闭该主题。

    如果您 有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    最棒的

    Swathi