This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:FO 在散射通道上不相等

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1194288/cd4046b-fo-not-equal-on-diffrents-channels

器件型号:CD4046B

尊敬的所有人

我们是一家铁路公司、我们使用您的 PLL CD4046来获取我们的列车速度。

电子电路板从速度传感器获取脉冲。 有5个通道、因为在5个轮子上获取速度。

PLL 提供一 个稳定(FO2.5kHz)信号、直到传动系达到25km/h 在该限制之后、PLL 提供与 速度成比例的频率。

我们的问题是、即使每个组件都相同、每个通道在25km/h 下也没有类似的恒定频率。

我们的软件读取通道的频率并调节电能。 如果通道距离基本频率太远、则在列车开始时调节不起作用。

是否有办法在每个通道上具有相等的恒定频率(Fo),而不对每个通道本身进行修整?

请查看我们的原理图(电路板上安装了 C5、C6、R19和 R20)

提前感谢您的帮助!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabrice、

    鉴于这是一个非常旧的器件、我对该器件的特性不了解太多。 我的最佳猜测是、由于 VCO 频率由外部 RC 决定、我希望 VCO 频率不能非常精确。 RC 的容差也会引入一定的变化。  

    下面是此器件应用手册的链接、希望它能为您提供解决问题的一些见解。

    https://www.ti.com/lit/pdf/scha002

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的反馈。

    我考虑了容差、但我在两个通道上越过了两个 PLL、fO 频率后跟 PLL。

    因此、我认为容差可能在 PLL 上、而不仅仅是在 RC 上。

    由于 PLL 已经生产了20年,您是否认为较新生产的 PLL 具有更严格的容差?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabrice、

     "配方"没有改变,因此较新的生产不会改善容忍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    好的、谢谢。

    引脚6和7上的陶瓷电容器具有5%的容差、引脚11上的电阻器具有1%的容差、引脚12上的电阻器具有2%的容差。

    频率差异最高可达75%

    如果没有其他方法、我认为我将使用修剪器在引脚12上重新放置电阻器、但 PCB 并不是很容易

    或者是否有一个新的 PLL 引脚兼容、可以预先校正?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabrice、

    也许您可以检查 HC 系列是否具有更高的精度、它们是高速版本的引脚兼容版本4046B。

    https://www.ti.com/product/CD54HC4046A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我会尝试。

    是否可以订购3-5个样片(CD54HC4046AF3A)?

    TI 网站上没有提供、我的普通经销商也没有提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabrice、

    请联系您当地的 TI 销售人员或联系我们的客户支持中心以获取样片支持。

    https://support.ti.com/csm