This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:可实现闩锁、如 Vref B 零和输入3.3V

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1188920/lsf0108-latch-up-possible-like-with-vref-b-zero-and-inputs-3-3-volt

器件型号:LSF0108

您好!

 当 Vref B 未连接或短接至 GND (EN OFF) 并在 B 端口上施加3.3V 信号时、器件是否可能会发生闩锁。  比如、如果有 ESD 结构、这可能会使 ESD 二极管发生 aktivate、并且电流较高、会出现一些闩锁?

如果是这种情况、如何防止任何闩锁?  串联电阻器以及尺寸和最大值 电流调节器可防止任何闩锁?

此致、Bertram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESD 保护在更高的电压下触发。

    只要您处于绝对最大额定值范围内、器件就不会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bertram、

    您能否帮助确认是否存在任何其他问题? 谢谢。

    此致。

    Michael。