This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G00-Q1:数据表中描述的施密特触发操作

Guru**** 2652645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1197299/sn74ahc1g00-q1-schmitt-trigger-action-described-in-the-datasheet

器件型号:SN74AHC1G00-Q1

大家好、

我对逻辑门(和)有一个问题

我已经看到数据表中写入了: "所有输入端的施密特触发操作使得电路能够耐受更慢的输入上升和下降时间"

但是、当我检查数据表的其余部分时、不会给出阈值窗口(ΔVT 滞后)或任何说明这一点的图片。 背后是否有任何原因?  

提前感谢!

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "施密特 触发操作"与实数施密特触发输入不同。

    AHC 应用报告 说:

    AHC 器件中包含典型值为150mV 的输入迟滞、通过在低输入转换期间增加阈值电压附近的噪声裕量、可确保器件不会出现振荡。

    AHC 设计人员指南 指出:

    输入电路中的迟滞仅用于可靠地处理压摆率小于10ns/V 的信号 当信号摆幅为5V 时、这对应于大约50ns 的上升和下降时间。 如果处理上升和下降时间显著延长的信号、则应使用专门开发的施密特触发器、例如 SN74AHC (T) 14。 这些组件在 VCC = 5V 时具有大约800mV 的较大迟滞、因此可以处理速度非常慢的边沿、而不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复