This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:#39;峰值#39;浪涌电流

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74HCS244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1193586/sn74lvc1g17-peak-inrush-current

器件型号:SN74LVC1G17
主题中讨论的其他器件: SN74HCS244

大家好、  

你好。 我代表我们的客户发布此查询。  

我们目前正在设计微波炉/蒸汽箱产品系列中的新产品、我们正在查看器件型号  我们在其他产品中使用的 SN74LVC1G17是满足要求的良好组件。 我在标准规格中找不到"峰值"浪涌电流、这些组件的额定值为。

请告诉我‘峰值浪涌电流’是什么,并向我发送进一步的详细信息/规格来验证这一点吗?

请提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marving、您好!

    峰值浪涌电流应为数据表中的"通过 VCC 和 GND 的连续电流"规格。 这是输入电流+输出电流。 请告诉我、这是否不是您想要的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    你好。

    客户 要求提供 此器件的更详细规格。 他们想‘S的是该器件的“敦促”电流是多少,例如 初始上电时的瞬时电流等

    请提供建议。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    没有用于启动 CMOS 逻辑门的"加速"电流、因此它不是任何 CMOS 逻辑门的规格。 电源电容器存在浪涌电流。

    需要连接到器件电源引脚和接地引脚的旁路电容器将在启动时消耗大量电流、通常根据电源斜升速率和电容器尺寸计算得出。

    应用报告中的以下内容: https://www.ti.com/lit/pdf/slva670

    假设电源斜坡为线性、使用 V_final / t_rise 可以将 dV/dt 更改为离散值

    例如、如果客户对电源使用推荐的0.1uF 电容器、 并且电源斜升速率为1V/us、则所需的电流为0.1uF*1V/us = 0.1A = 100mA。 我们预计电容器的 ESR 很小、因此电流可能接近该值、将电容器充电至5V 的时间将为5us。

    -

    在输入端切换状态时、N 和 P FET 同时导通、CMOS 器件还会产生击穿电流。 只要输入转换快速、这将持续很短的时间、并且通常可以忽略不计(从旁路电容器汲取的瞬时电流、并且平均电流极低)。

    由于这是一款施密特触发输入架构器件、因此输入转换可能会慢得多、并且器件在此期间将消耗额外的电流。  数据表提供了一个称为 dIcc 的数据点:

    这仅在输入为 V_cc - 0.6V 时有效。 随着输入远离电源轨、电流将增加更多。 未指定最大值。

    我希望最大值在几毫安的范围内。 如果您需要显示完整电流范围的器件、请查看 HCS 逻辑系列-例如 SN74HCS244、该图显示了由输入电压引起的典型电源电流:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    你好。

    感谢您回来。 验证了我的几件事。 我还想知道一个附加参数。

    您能‘它能够吸收/提供的输出电流(驱动电流)是否为“峰值”? 该规格指定了一个50mA 的常数。 这也是峰值电流、还是有它可以灌/供应的瞬时电流? ‘s我们在输出线路等上对其他组件产生的“放电”电容器的影响。

    因此、我们是否需要在开关低电平(驱动低电平)时限制该器件的瞬时输出电流需求?

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50mA 的绝对最大额定值是您的电路必须避免的一个限值、以防止损坏。 如果您将输出短接至 GND 或 VCC、实际电流可能会变得大得多、超过150mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    只是为了进一步澄清我需要了解的内容:-  

    SN74LVC1G17的额定最大持续输出电流为+/-50mA (参见下文)。  请告知 是否存在峰值输出电流限制、例如、如果 A 点在短时间内为200mA。 ‘“平均值”在+/-50mA 范围内,这是否可以接受。  在不影响器件运行或寿命的情况下、200mA 的峰值电流可以持续多久? 下面显示了一个典型图。

    此致、

    乔塞尔

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有单独的峰值电流限制。 指定的限制甚至适用于短期。

    (实际上、允许高达70pF 的容性负载。)