This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:此器件上的5V5容差输入?

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34, SN74AHC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1197227/sn74lv1t34-5v5-tolerant-input-on-this-part

器件型号:SN74LV1T34
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G34SN74AHC1G125

你好

简短的问题。 我只想确认一下。

在 DS 的第一页中、"5V 容限输入"

第6/24页的"建议运行条件"

最大5.5V 输入和 Vcc。

我想使用此器件将5.5V 逻辑信号转换为3.3V。 根据我的理解、没关系、在我的设计中、器件将具有 VCC=3.3V、而 PIN2上的输入将高达5.5V。

输入信号为5.5V 时有任何缺点?

上升/下降时间是否会受到影响? 如果仍在 NS 范围内、则在该设计中不会出现任何问题、

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将起作用。 只要您处于建议的工作条件内、就可以保证电气特性。

    对于降压转换、您还可以使用任何具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74AHC1G125/126、SN74LVC1G34/17/125/126。