请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV1T34 主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G34、 SN74AHC1G125
你好
简短的问题。 我只想确认一下。
在 DS 的第一页中、"5V 容限输入"
第6/24页的"建议运行条件"
最大5.5V 输入和 Vcc。
我想使用此器件将5.5V 逻辑信号转换为3.3V。 根据我的理解、没关系、在我的设计中、器件将具有 VCC=3.3V、而 PIN2上的输入将高达5.5V。
输入信号为5.5V 时有任何缺点?
上升/下降时间是否会受到影响? 如果仍在 NS 范围内、则在该设计中不会出现任何问题、
感谢你的帮助!