This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G126:关于 SN74AUP1G126的损坏

Guru**** 2383500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G126, SN74LVC1G126
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1196588/sn74aup1g126-about-damage-of-sn74aup1g126

器件型号:SN74AUP1G126
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G126

器件为 SN74AUP1G126DCKR。


以下情况是否有可能继续损坏部件?

此时输出端子的4引脚和电源(3.3V)与 SN74AUP1G126所用的电源不同短路。

6.1数据表中的绝对最大额定值表示 IO 持续输出电流最大值为20mA。
我担心在尝试输出20mA 或更高电流时、由于电源短路而导致器件损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未指定短路电流。 AUP 具有非常弱的输出、因此该电流可能不会达到20mA、但不能保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    您能否就零部件故障的可能性向我提供您的意见?

    顺便说一下、什么是 APU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从未测量过 AUP 器件的短路电流、本 应用手册 太旧了。
    我估计 AUP 器件的短路电流大约为20mA、因此可能不会立即发生故障。

     Ω 确定、添加一个100k Ω 的串联电阻器、以将电流减小至20mA 以下。

    AUP 是逻辑系列。 SN74LVC1G126等其他系列中的器件具有更强的输出、并且肯定会因短路而受损。