This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204-Q1:应用问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1196899/lsf0204-q1-application-question

器件型号:LSF0204-Q1

大家好、团队、

我的客户与您确认了一个问题。

向上 转换模式

目前、在此应用中、我们不在低压侧和高压侧添加上拉电阻器。 如果是 IO 应用、两端是否需要添加上拉电阻器?

2. 双向转换模式

在此应用中、我们不在低压侧和高压侧添加上拉电阻器。 如果是 IO 应用、两端是否需要添加上拉电阻器?

此致、

兰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在许多情况下需要上拉电阻器、在大多数情况下建议使用上拉电阻器。 请参阅 LSF 应用手册第5节中的常见问题解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lanxi、

    第一个 IO 应用的用例是什么? 它看起来是固定的方向(仅从 SOC 向上转换为 MCU)。 如果是这种情况、我们建议改用固定方向/方向控制电平转换器。 有关 根据接口使用的器件列表、请参阅此常见问题解答。  

     

    对于第二个用例、您是否还可以确认该用例? 它看起来是 I2C、但需要确认。 如果它实际上是 I2C、则 I/O 两侧都需要上拉电阻器

    此致、

    插孔