This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP3G06:ESD 测试条件- SN74AUP3G06DCUR

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1197603/sn74aup3g06-esd-test-condition---sn74aup3g06dcur

器件型号:SN74AUP3G06

我联系过 CSC 团队、但无法从他们那里获得答案。 (CS1574824)
他们建议向 E2E 提问、但得到支持。

产品 SN74AUP3G06DCUR 的数据表规定、HBM ESD 测试条件为2000V。

您是否在±2000V 条件下对每个端子进行 ESD 测试? 请告诉我。

请分享证据文件(如果有)

此致
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;指定的 JESD 22 114-B 测试条件要求对引脚分别进行测试、同时测试正脉冲和负脉冲。