This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT244:逻辑论坛

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A, SN74AHCT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1196917/sn74ahct244-logic-forum

器件型号:SN74AHCT244
主题中讨论的其他器件:SN74LVC244A

大家好、

当我在 SN74AHCT244和 SN74LVC244A 的数据表中查看 Vo 规格时、我发现了一些不同的东西。  在 SN74LVC244A 的 DS 中、Vo max 在关断状态和工作状态(高/低状态输出)方面有不同的描述、但在 SN74AHCT244的 DS 中、它不区分关断和工作状态。

我们知道、SN74AHCT244的输入和输出端都有上钳位二极管和下钳位二极管、 SN74LVC244A 的输入和输出端都只有下钳位二极管。  

现在、考虑到器件未通电(理想情况下、VCC 为0)。

1) 1) 对于 SN74AHCT244、这是否意味着输出只能承受最大@0.5V 的电压(我想如果高于该值、钳位二极管可能会损坏、因为没有串联电阻器来共享额外的电压、对吧?)?

2) 2) 对于 SN74LVC244A、这是否意味着输出能够承受最大6.5V 的电压(我想它是较低钳位二极管的最大反向电压、对吧?)?

3) 3)此外、对于  处于工作状态(高/低状态输出)的 SN74LVC244A、为什么输出最大值为 VCC+ 0.5? 由于没有上 钳位二极管、因此我不知道该限制是如何产生的。

您能帮助回答上述问题吗? 非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    [引用 userid="369099" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1196917/sn74ahct244-logic-forum ]我们知道 SN74AHCT244的输入和输出均具有上部和下部钳位二极管、 SN74LVC244A 的输入和输出均具有下部钳位二极管。[/quot]

    我首先阅读此常见问题解答: [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)。 AHCT 器件在输入端没有上部声明二极管。  

    [引用 userid="369099" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1196917/sn74ahct244-logic-forum ] 对于 SN74AHCT244、这是否意味着输出只能承受最大@0.5V 的电压(我想如果高于此值、钳位二极管可能会损坏、因为没有串联电阻器来共享额外电压、对吧?)?

    是的、这是正确的(Vcc+0.5)。 AHCT 没有 Ioff 功能、而 LVC 器件有 Ioff 功能(请参阅下一行)

    [引用 userid="369099" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1196917/sn74ahct244-logic-forum ]2) 对于 SN74LVC244A、这是否意味着输出能够承受最大6.5V 的电压(我想它是低钳位二极管的最大反向电压、对吧?)?

    实际最大输出电压将在 Ioff 规格中指定、如下图所示、即5.5V

    [引用 userid="369099" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1196917/sn74ahct244-logic-forum ]3)此外、 对于 处于工作状态(高/低状态输出)的 SN74LVC244A、为什么输出最大值为 VCC+ 0.5? 由于没有上 钳位二极管、我不知道该限制是如何产生的。

    某些器件可能没有钳位二极管、但由于 MOSFET 内的体二极管、MOSFET 将提供相同的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在具有 Ioff 的器件中、输出 P 沟道晶体管的主体未与源极短路:

    当输出处于工作状态时、该引脚通过晶体管连接到 VCC 或 GND。 即使电压低于电源轨0.5V、也可能超过输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    非常清楚、感谢您的帮助!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    图示非常完善、感谢您的帮助!

    此致、