This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:短脉冲持续时间

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1197855/sn74lvc1g123-short-pulse-duration

器件型号:SN74LVC1G123
主题中讨论的其他器件:SN74LVC244A

我想生成一个在工业器件的整个温度范围内始终介于20ns 和50ns 之间的脉冲。  20ns 是否是此器件的可行下限?  为了达到脉冲长度、我必须从数据表中的图形中进行外推、但没有指定或建议的最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    查看提供的时序数据:

    我怀疑这是可能的。 该表是对数的、在最小时序电阻和低于100pF 的电容下存在一些非线性。 您很可能会看到10到100ns 之间的最小脉冲宽度、并且在电压/温度变化时、该脉冲宽度不一致。

    我不知道使用标准逻辑器件实现该精度水平的简单方法。 我首先选择精密比较器+ RC、了解如何获得相对一致的脉宽、但在整个温度范围内获得具有该精度水平的电容器可能很困难/昂贵。

     您可以使用逻辑门关闭。 例如、SN74LVC244A 在整个过程/电压/温度变化范围内每个栅极具有1.5至5.7ns 的延迟、因此将所有8个通道串联在一起可使您得到12ns 至45.6ns 的总延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应-您确认了我的怀疑、不相信这部分内容、因为这是如此短暂的脉冲。