This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS165:对 HCS 逻辑系列在3.3V 时的施密特触发 VT-输入电平有疑问

Guru**** 2510445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1198252/sn74hcs165-doubt-about-schmitt-trigger-vt--input-level-of-the-hcs-logic-family-at-3-3v

器件型号:SN74HCS165

您好!

常见问题解答中的值 : https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/993726/faq-what-are-the-performance-specifications-of-the-hcs-logic-family-at-3-3v-operation

VT+ 正开关阈值   3.3V 1.22. 1.93 2.358.
Vt- 负开关阈值   3.3V 0.768 1.28. 2.04

Excel 文件的常见问题解答链接: 6303.linear_interpolation_v2.xlsx

当我尝试使用 HCS 系列数据表重新计算 VT 阈值时、我发现 VT+的值相同、但 VT -的值不同

74HCS165数据表(HCS04或 HCS14等其它组件具有相同的值) :

xls:与常见问题解答中相同的 VT+值(1.22/2.358),但 Vt-与 0.768/2.04不同

=>如何解释 Vt-的区别?

=>正确的值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用数据表值-常见问题解答作为有用信息提供、但不是保证规格。