This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC1T14:迟滞

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1197954/sn74lxc1t14-hysteresis

器件型号:SN74LXC1T14

我对数据表中的详细信息感到困惑:

根据第8.2章中的功能方框图、迟滞功能似乎完全位于 VCCI 域中。

在图6.5和6.6中,电流是作为国际电算中心给出的,而不是国际电算中心所应该的那样清楚。

第6.5章中的电气特性给出了各种 VCCI 的开关阈值和迟滞宽度、但这些条目中的 Vcco 始终与 VCCI 相同。

这是监督、衡量方式还是实际的迟滞定义?

如果迟滞是纯粹与 VCCI 相关的特性(反馈不是与 Vcco-domain 中的 FET 一起完成)、则可以看到 Vcco 列中的"1.1V-5.5V"条目、因为它是在其他一些行中完成的。

Vcco 是否会对输入行为产生影响? 如果是、是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、图6.5/6应显示 ICCI

    输入特性与输出电压无关。 我想它们没有在其他输出电压下进行测量。