This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102和 LSF0102之间的差值

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1198476/txs0102-the-difference-between-txs0102-and-lsf0102

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: LSF0102

大家好、

我的客户注意到 TXS0102和 LSF0102之间存在很大的价格差异。
我是否可以问为什么存在较大的价格差异? 是因为 TXS0102的哪些功能比 LSF0102更突出? 谢谢。

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0102仅包含三个 MOSFET、需要外部上拉和偏置电阻器。

    TXS0102集成了这些器件、并增加了边缘加速器、OE 和部分断电保护功能。