This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC373:输入/输出的内部保护

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1198450/sn74hc373-internal-protection-for-input-output

器件型号:SN74HC373

大家好、

我的客户希望确认这些器件的内部输入或输出保护。 钳位二极管等保护。

•SN74HC373APWR
•SN74ACT373NSR
•SN74LV373APWR
•SN74HCT373NSR

您能与我们分享一下这方面的内部电路吗?

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中可以得出正钳位二极管是否存在(交流、HC)或是否存在(AHC、LVC、LV-A);请参阅 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否高于电源电压(Vcc)?

    内部电路的详细信息是秘密的、除了 AHC (请参阅 AHC 设计人员指南的第2.3.1节):

    图12显示了用于高级高速 CMOS 器件的保护电路。 为了满足前面概述的要求、保护电路由两个阶段构成。 输入首先受到由晶体管 Q2和 Q3组成的晶闸管的保护。 这提供了粗保护。 如果输入电压上升到大约15V 以上、晶体管 Q1会断电并触发晶闸管。 然后、后者使高电流短路。 电阻器 R1和 R2的值仅为几欧姆。 因此、晶闸管的保持电流为几十 mA。 当放电结束时电流再次减小时、晶闸管将熄灭。 晶体管 Q4、Q5和 Q6具有精细的保护功能、主要用于保护输入免受过压的影响。 当输入端存在过压时、这些晶体管会被驱动至击穿状态并限制电压、而电阻器 R3会限制电流。