This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 比较分立式逻辑器件芯片映射

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G99-Q1, SN74LVC1G98-Q1, SN74LVC1G97-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1198406/compare-discrete-logic-devices-die-maps

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G99-Q1SN74LVC1G98-Q1SN74LVC1G97-Q1

你(们)好  

 

我想知道每种浇口类型中使用的模具是相同还是不同的: 这将有助于减少合格候选人的数量、因为我们计划将其列入我们的发展蓝图。

 

和逻辑器件

TI

SN74LVC1G08IDCKRQ1

和-单个

1.65V-5.5V

32、32

5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353

TI

SN74AC08QPWRG4Q1/SN74AC08QPWRQ1

和-四通道

2V-6V

24、24

14-TSSOP

 

而非逻辑器件

TI

SN74LVC1G14QDCKRQ1

非-单个

1.65V-5.5V

32、32

5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353

TI

SN74AC04QPWRG4Q1

非-十六进制

2V ~ 6V

24、24

14-TSSOP

 

缓冲器逻辑器件

TI

SN74LVC1G17QDCKRQ1

缓冲器-单个

1.65V-5.5V

32、32

5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353

TI

SN74LVC2G17QDCKRQ1

缓冲器 -双路

1.65V-5.5V

32、32

6-TSSOP、SC-88、SOT-363

 

 

此致

 

Ali Rizvi

CPE 组件

SLB

281-285-4096

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    请联系贵公司指派的 TI 销售团队--这不是我可以在公共论坛上共享的信息类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AC 和 LVC 完全不同(与 SCLA013不同):

    至于缓冲器、其材料成分报告显示2G 器件中裸片的重量既不是1G 器件的重量、也不是其两倍。

    如果需要减少栅极类型的数量、请考虑使用可配置的多功能栅极、即 SN74LVC1G97-Q1、SN74LVC1G98-Q1、 SN74LVC1G99-Q1。