This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC1T14:从 IO 电平到28V 的电平转换

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1198849/sn74lxc1t14-level-translation-from-io-level-to-28v

器件型号:SN74LXC1T14

您好!

TI 是否有将 GPIO 信号从1.8V 转换为28V 的解决方案? 如果没有、如何实现这一点?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    是的、我们确实这样做了、并通过电子邮件跟进、谢谢。

    此致、

    Michael。