This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45:SN74AVX 和 SN74AXC 系列器件之间有何差异?

Guru**** 2512225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1199598/sn74axc1t45-what-is-the-difference-between-sn74avx-and-sn74axc-series-devices

器件型号:SN74AXC1T45

你(们)好。  

我是否可以知道  SN74AVX 和 SN74AXC 系列器件之间的区别是什么? 谢谢。  

B.R.

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    请参阅以下内容、了解 AXC 和 AVC 系列之间的主要差异。

    请注意 、AXC 较新、其特性更多、如数据表第一页所示。 例如、它还采用 毛刺脉冲抑制电路进行设计 、从而实现更强大的上电功能、从而帮助消除毛刺脉冲。

    此外 、如果从已使用 AVC 的系统切换到 AXC、请参阅此常见问题解答、谢谢。

    此致、

    Michael。