This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74-Q1:进入输出引脚的最大脉冲电流

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G74-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1198957/sn74lvc2g74-q1-the-max-pulse-current-into-the-output-pin

器件型号:SN74LVC2G74-Q1

大家好、

 我们的客户正在其设计中使用 SN74LVC2G74-Q1。

 输出引脚连接了一个容性负载、将导致输出引脚出现120mA/70ns 脉冲。

 我在我们的数据表中找不到与此相关的参数。

 它会损坏我们的芯片吗? 我们是否具有该耐受电流/电压的值?

 此致

 Bob Zhang

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高达70pF 的容性负载正常。

    但否则、不得超过50mA 的绝对最大额定值。 添加一个串联电阻器来限制电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

     感谢您的回复。

     70pf 是最大值吗?

     同样从数据表中可以看出、50mA 是恒定电流。

     在这种情况下、客户的脉冲为120mA/70ns。

     我认为与常量值相比、脉冲值可能更大。

     这是否在范围内?   

     此致

     Bob  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    70pF 时、仅超过电流两纳秒左右。

    120mA 持续70ns 超过绝对最大额定值、可能会损坏器件。