This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104 &放大器的吞吐量;TXB0106

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXU0104, TXU0204, TXU0202, TXU0102, TXS0108E, TXS0104E, TXS0206, TXS0102, SN74AXC8T245, SN74AXC4T774, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1195513/txb0104-throughput-of-txb0104-txb0106

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:TXU0304TXU0104TXU0204TXU0202TXU0102TXS0108ETXS0104ETXS0206TXS0102SN74AXC8T245SN74AXC4T774SN74AXC4T245

你(们)好

在我们的 FPGA 电路板设计中,我们必须使用电压转换器连接一些 UART (RS-232和 RS-422)接口,因为 FPGA 组电压和外部收发器电压不匹配。 对于这些 UART、我们需要大约1Mbps (921kbps)的吞吐量。

我们的设计外形小巧、功耗低。

在某些情况下、我们需要6个网络和很少的其他4个网络进行电压转换。 我们计划考虑将 TXB0104QPWRQ1、TXB0106PW 用于从1.8V 到3.3V 的电压转换、您能否确认这些器件是否支持921kbps 的速度。 是否有任何更好的小型器件可用作速度为921-kbps 的 UART 信号电平转换器。

此致
平努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 专为双向信号而设计、因此有许多限制和限制。

    电压和方向是什么?

    UART 使用单向信号;考虑 TXU0104/TXU0204/TXU0304/TXU0102/TXU0202。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是1.8V 至3.3V 对话 以及1.2V 至3.3V 对话。 我们还可以考虑单向器件、而不是自动方向器件。 我们只需要考虑 Tx 和 Rx 信号,但将多个端口组合在一起,我们需要2个端口、4个端口和6个端口选项(因为有6个堆叠板,这些接口分布在多个板上)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个方向有多少? (TXU 部件将正常工作。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、整个系统包含多个板、它们相互叠放。  有7个此类板和多个收发器、每个收发器具有不同的线路数。   一般而言、我们使用的是每条配置为2、4、6和8条线路、其中大多数是单向的。  我们需要这些收发器来支持大约1Mbps 的吞吐量。  下表列出了我们如何在电路板中使用这些收发器。  请建议我们可以考虑的适当器件。

    SRL。 否 电路板 IC 行数 电压转换 当前考虑的器件型号 接口
    1 1A U9. 4. 1.8V 至3.3V TXB0104QPWRQ1 GPIO + RS232UART
    2. 1A U13. 8. 1.8V 至3.3V TXB0108DQSR SD 卡+ RS232 UART
    3. 1A U8. 8. 1.35V 至1.8V TXB0108DQSR 以太网 MDIO
    4. 1b U6. 3. 1.8V 至3.3V TXB0104QPWRQ1 ADC SPI 线路
    5. 1c. U16. 6. 1.8V 至3.3V TXB0106PW RS232 UART + RS422 UART
    6. 3. U8. 4. 1.2V 至3.3V TXB0104QPWRQ1 RS232 UART
    7. 3. U9. 2. 1.2V 至3.3V TXB0104QPWRQ1 RS422 UART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 和 SPI 线路可由 TXU 器件处理。 (最大的有四个通道;您可能需要组合两个芯片。)

    MDIO 和 SD 卡使用开漏信号、不能通过 TXB 处理。

    对于 SD 卡、有专用转换器、例如 TXS0206 (A);您也可以使用 TXS0104E/TXS0108E。

    对于 MDC/MDIO、请使用 TXS0102。 为什么 MDIO 有8条线路? (如果您确实有8条线路、则可以使用 TXS0108E。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议。  我们将使用建议的器件相应地修改我们的电路。  

    我们在 FPGA 组引脚附近运行的以太网线是  

    ETH_MDIO
    ETH_MDC
    ETH_MDINT
    ETH_CLKOUT
    ETH_CLK_Squelch_in
    ETH_RCVRD_CLK
    ETH_FastLink_FAIL
    ETH_nRESET

    据我了解,这些是在以太网 MAC ( FPGA 内部) 和外部 PHY 之间运行的可选线路。  (我不熟悉以太网接口)

    希望我们可以考虑将 TX0108E 用于这8行。  

    此致

    平努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记提一下、我们使用 Microchip 的 VSC8541XMV-05 PHY 以及 Polar Fire/Zynq FPGA ww1.microchip.com/.../VMDS-10513_VSC8541-02_VSC8541-05_Datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除 MDIO 外的所有这些 ETH_xxx 信号都是单向的。

    TXB 具有弱输出、不适用于上拉或下拉电阻器。
    TXS 具有内部上拉电阻器、不适用于下拉电阻器。
    TXU 仅适用于单向信号。

    通常、应尽可能使用 TXU。 也可以使用 TXS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议。  我们将根据您的建议解决电路板上的所有电压转换问题。

    希望在 MIPI 接口电压 对话方面再获得一个帮助。  我们希望在连接到外部显示屏的电路板上为 MIPI DSI TX IP 提供1.2V 至1.8V 和2.5V 至1.8V 电平转换器。 IP 支持(1.2V 低功耗模式)和2.5V 高速模式。   由于信号主要是单向的、我们是否可以考虑上述建议的 TXU 器件?  是否还有其他支持更高速度的电平转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要多快的速度? AXC 系列中的电平转换器速度最快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们特别寻找 MIPI 电平转换器。 您对此有什么特别之事吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Binu、

    对于电平转换 器、方向/速度/电压等都是有助于指示所需转换目的的因素。

    因此、 AXC (SN74AXC4T245 / SN74AXC4T774 / SN74AXC8T245)建议可支持针对单向 1.2V/2.5V/1.8V MIPI DSI TX 信号的更高数据速率(与 TXU 相比)。

    如果 1.2V 至3.3V AXC 转换的速率高达240Mbps 不足以满足要求、请帮助强调具体的数据速率要求、谢谢。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的指导。  真的很有帮助!!