This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 15V 至3.3V 电平转换器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1199904/15v-to-3-3v-level-shifter

主题中讨论的其他器件:CD40109B

尊敬的所有人:

我有一个来自栅极驱动器漏极开路引脚的15V 误差信号、需要连接到3.3V 电平 控制器。 是否有用于15V 至3.3V 或5V 转换的任何特定电平转换器。 提供的任何设计示例都将有所帮助。   

谢谢、

南杜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果信号仅连接到您的控制器、只需将上拉电阻器更改为3.3V

    如果信号的高电平必须保持在15V、请使用 CD40109B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    这种15V 上拉电阻已经在栅极驱动器内部完成、由于外壳原因无法更改。 这就是我必须从外部将电平更改为3.3V 的原因。是不是这样。

    谢谢

    南杜  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可能的。 请参阅我的第一个答案的第二句。