This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:缺少封装

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1198834/sn74lvc1g17-missing-footprint

器件型号:SN74LVC1G17

各位专家:

我们的客户正在寻找 SN74LVC1G17DPWR 的 PCB 封装、我们的网站上显然缺少该封装。

请 TI 团队为上述封装添加 PCB 封装以及其他相关的 CAD 和 CAM 支持。

此外、我们还可以看到该器件的 CAD 文件: TI 的 Ultra Librarian

Ultra Librarian 上提供的封装文件显然适用于器件 SN74LVC1G17DBVR (SOT-23封装、DBV 代码)、而不是所需的器件型号 SN74LVC1G17DPWR (X2SON 封装、DPW 代码)。


从这个意义上讲、对于上述封装型号、Ultra Librarian (UL)上提供的封装尺寸不正确(请注意 UL 上的"DBV5_TEX")。 请参阅数据表以了解封装焊盘图案并与 UL 封装尺寸进行比较。

希望我的观点是明确的。 或者、如果我缺少任何内容、请告诉我。 我希望您能为 我们提供帮助、并为 SN74LVC1G17DPWR 提供封装。

谢谢、此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    让我来看看这个问题、我会再回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    感谢您对此的关注、我们将等待您的更新。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我联系了负责我们产品文件夹的人员、希望他能为我提供解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    Ultra-librarian 站点不是由德州仪器(TI)拥有、操作或维护的。 我建议直接与他们联系、以解决问题。

    他们的"联系人"页面提供此电子邮件以获取支持: info@ultralibrarian.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    只需询问并确认、我们是否有 PDF 格式的封装/图纸、我们是否还可以与客户分享  SN74LVC1G17DPWR?

    谢谢、此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-图纸在数据表中(第27页)。 我建议 您在将来优先考虑、因为这样做通常比发布更快地得到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我很抱歉。 我不知道我是怎么错过它的。 我通常在查找封装图时参考此链接、但也注意到该链接不包含尺寸。 我认为数据表中也没有共享它、这是我的缺点。


    再次感谢您的所有帮助。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    没问题-我很乐意提供帮助。