This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC365:输出电压

Guru**** 2672675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC541, SN74LVC541A, SN74HCS365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1200194/sn74hc365-output-voltage

器件型号:SN74HC365
主题中讨论的其他器件:SN74AHC541SN74LVC541ASN74HCS365

各位专家:

美好的一天! 我需要您在以下客户咨询方面提供帮助。 下面是完整的详细信息。

我使用 的是 SN74HC365D。 电源电压为3、3V。

我不知道哪个是每个引脚的最大输出电流和所有输出引脚的最大总输出电流。

提前感谢您的支持。
此致、
Jonathan

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值可告诉您器件在哪些电流下不会损坏。

    VOL/VOH 的测试条件可告诉您保证输出电压的电流。 您可以尝试消耗更高的电流、但压降可能会对您的负载过高。

    所有技术规格均按引脚列出。 所有输出引脚提供或正弦的电流都流经 VCC 或 GND、因此这些规格会限制总电流。

    HC 没有3.3V 的数据表规格。请参阅 [常见问题解答]在数据表中给定的值之间估算规格值时、最好使用哪种方法? 无论如何、请考虑使用更现代的器件、例如 SN74LVC541A、SN74AHC541或 SN74HCS365。