请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1200194/sn74hc365-output-voltage
器件型号:SN74HC365主题中讨论的其他器件:SN74AHC541、 SN74LVC541A、 SN74HCS365
各位专家:
美好的一天! 我需要您在以下客户咨询方面提供帮助。 下面是完整的详细信息。
我使用 的是 SN74HC365D。 电源电压为3、3V。
我不知道哪个是每个引脚的最大输出电流和所有输出引脚的最大总输出电流。
提前感谢您的支持。
此致、
Jonathan