This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:按向上顺序排列

Guru**** 2577155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1200261/txs0108e-powe-up-sequence

器件型号:TXS0108E

您好!

问题1.
数据表6.3 (3)指出“VCCA 必须小于或等于 VCCB”。
但是、数据表6.1指出 VCCA 可以-0.5V 至4.6V、VCCB 可以-0.5V 至6.5V。
因此、上电序列可能是 VCCA (1.8V)先上电、然后 VCCB (3.3V)会有一些延迟?
是否使用此加电序列损坏器件?

问题2.
如果上述上电序列正常、我的客户对 VCCA (1.8V)上升但 VCCB (3.3V)上升之前的 B 端口输出电压有疑问。
OE 连接至 VCCA。 如果端口输入电压为“低电平”,则在 VCCA (1.8V)上升但 VCCB (3.3V)上升之前,B 端口输出电压也为“低电平”?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保持在绝对最大额定值内可防止损坏。 保持在建议的工作条件内可确保器件正常工作。 当 VCCA > VCCB 时、电流流入 VCCA 并流出 VCCB;请参阅 TXS、TXB 和 LSF 自动双向转换器的偏置要求 应用手册。

    该电流可能会为 VCCB 部分加电。 为了确保所有输出被禁用、将 OE 拉至低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您的回答。

    对于 Q2,我的客户期望在 VCCA (1.8V)上升后但在 VCCB (3.3V)上升之前 B 端口输出电压也是“低电平”。
    在 EN 为高电平时、他们是否能期望100%?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于1.65V 时、不能保证正常运行;输出可能是高电平或低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    让我再确认一点。
    低于1.65V 意味着 VCCB 低于1.65V?
    所以、在我的客户的情况下、他们不能期望  B 端口输出电压很低、对吧?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    OE 应连接至 VCCB